This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780能否设计300W 充电器?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801055/ucc28780-can-ucc28780-design-a-300w-charger

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC24612UCC27712

我的客户希望设计一个具有 UCC28780的300W 充电器、输入100Vac-240V 交流、无 PFC、输出24V@300W 或48V@300W。 UCC28780能做到这一点吗? 如果可以、有哪些缺点? 对于相应的同步整流芯片和上部管驱动器芯片、有哪些建议? 您是否拥有完整的设计? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有适用于您的设计规格的参考设计。

    具有转换模式控制或有源钳位控制的单端反激式转换器的300W 功率级别是可以实现的、但需要进行权衡。 因此、如果您接受折衷方案、例如高峰值电流等、则可以使用 UCC28780

    UCC24612可用于 SR。

    什么是"上管驱动芯片"? 您是指高侧 SR MOSFET 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是说高侧钳位 MOSFET 栅极驱动器。 请给我一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 ACF 的高侧钳位 MOSFET 驱动器、可以使用 UCC27712。 对于高侧 SR 驱动器、您可以使用 UCC24612。