This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC27424驱动器更改了引脚电压、如图所示。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799976/ucc28951-q1-ucc27424-driver-change-the-pin-voltage-as-shown

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27424

 

                                             请注意安装驱动程序时电压的变化。

未安装驱动程序

已安装 Q1、Q2和 Q3、Q4驱动程序

未安装驱动程序

已安装 Q1、Q2和 Q3、Q4驱动程序

参考电压

1

5.60.

7.40.

GND

24

0.00

0.00

EA+

2.

2.80.80

4.00

VDD

23

10.20.

10.20.

EA-

3.

0.40.

0.60

输出

22.

10.20.

10.20.

比较

4.

4.80

6.80

输出

21.

10.20.

10.20.

SS/EN

5.

5.00

7.20.

输出

20.

10.20.

10.20.

德尔阿布

6.

0.80

0.80

OUTD

19.

10.20.

10.20.

DELCD

7.

0.80

0.80

路由

18

0.40.

0.40.

德雷夫

8.

3.00

4.00

OUTF

17.

0.40.

0.40.

TMIN

9.

1.40

1.40

同步

16.

4.60.

6.20.

10.

2.80.80

4.00

CS

15.

0.40.

0.60

RSUM

11.

2.80.80

4.00

阿德尔

14.

0.40.

0.60

DCM

12.

0.80

0.800

ADELEF

13.

0.40.

0.60

 

 

当未安装驱动器时、OUTA、OUTB、OUTA、OUTD 上有12伏信号。

安装驱动程序时,我必须将 VOLTGE 降低至10伏。 当电压保持在12伏时、SIGNALIS 跳过 POLSES、占空比在40kHz 至60kHz 之间变化。 WHENVOLTAGE 降至10伏、信号保持在100KHz。

驱动程序为 UCC27424。 驱动器驱动栅极驱动变压器。 信号与驱动器波形相同。

问题:为什么驱动器以这种方式更改波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eddie

    您说“安装驱动程序时,我必须将 VOLTGE 降低到10伏。 当电压保持在12伏时、SIGNALIS 跳过 POLSES、占空比在40kHz 至60kHz 之间变化。 WHENVOTAGE 降至10伏、信号保持在100KHz。"

    请说明跳过哪些信号- OUTA、OUTB、OUTA 和 OUTD 引脚上的信号是否跳过或是否正常;跳过的是 UCC27424驱动器的输出?

    您能在这里发布一些波形吗、其中显示了此跳跃期间的一个驱动器输入及其输出-例如 outa_in 和 outa_out。

    假设您的意思是频率在40kHz 至60kHz 之间变化、而不是占空比。 请检查 UCC28951-Q1器件 SYNC 引脚处的信号。 这源自控制器的内部时钟。 它应该是恒定的200kHz (2 x 开关频率)

    UCC27424上的 VCC 电平是多少-它是否与 UCC28951-Q1上的 VCC 电平相同?

    您是否查看过驱动器输入引脚上的 OUTx 信号波形-它们是否失真或有噪声?

    首先要弄清楚的是这是控制器还是驱动程序的问题-上面的检查应该会有所帮助。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1 UCC28951-Q1同步(引脚16)

    图2 -  UCC28951-Q1驱动器 B (Q3、Q4)–未安装驱动器 A (Q1、Q2)

    蓝色信号(Q3)驱动器输出信号

    红色信号(Q4)驱动器输出信号

    图3 -  UCC28951-Q1驱动器 B (Q3、Q4)–未安装驱动器 A (Q1、Q2)

    蓝色信号(Q3)驱动器输入信号

    红色信号(Q4)驱动器输入信号

     


    图4 -  UCC28951-Q1驱动程序 A (Q1、Q2)–已安装驱动程序 A

    蓝色信号(Q1)引脚#2驱动器输入信号

    红色信号(Q2)引脚#4驱动器输入信号

     

    图5 -  UCC28951-Q1驱动程序 A (Q1、Q2)–已安装驱动程序 A

    蓝色信号(Q1)引脚#7驱动器输出信号

    红色信号(Q2)引脚#5驱动器输出信号

     


    图6  --  UCC28951-Q1 IC 信号原理图

    e2e.ti.com/.../TEST-Chart.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1 UCC28951-Q1同步(引脚16)

     

    图2 - UCC28951-Q1驱动器 B (Q3、Q4)–未安装驱动器 A (Q1、Q2)

    蓝色信号(Q3)驱动器输出信号

    红色信号(Q4)驱动器输出信号

     

    图3 - UCC28951-Q1驱动器 B (Q3、Q4)–未安装驱动器 A (Q1、Q2)

    蓝色信号(Q3)驱动器输入信号

    红色信号(Q4)驱动器输入信号

     

    有关下一次答复的更多信息

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/7154b951_2D00_99f9_2D00_4694_2D00_a23b_2D00_2934a5ef6f2c-78544-complete/UCC28951_2D00_Q1-DRIVER-SIGNALS.pdf

    我已经显示了所有信号、然后当我发布时、它们消失了。

    以上链接显示了 UCC27424驱动器的所有波形(输入和输出)。

    我遇到的问题是、EVERTME 在 UCC28951-Q1输入的 Q1、Q2电压的驱动器上升约2V。 IE 引脚#1 Vref 5.25V 至7.4伏。

     

    下一个 UPLOADES 文件是一个电子表格、其中显示了两个驱动器 INDTALLED 指示灯、未安装驱动器、仅 安装驱动器 A INATALLED 指示灯和仅安装驱动器 B 时的电压变化。

    UCC27424是否不是正确的驱动程序、如果不是、那么 ACCEPTALE 驱动程序会是什么。

    我无法确定导致此 PROBLRM 的原因。

    欢迎提出任何建议。

    见下文附件。

     

    注:

    COLO 1和5“W/AB 打开”表示--(已安装驱动程序“A/B”)

    coloum 2和 6 "W/AB Off"表示--(未安装驱动程序"A/B)

    coloum 3和 7 "仅含 DRV A"意味着--(仅  安装了驱动程序 A)

    coloum 4和 8 " 仅含 DRV B "意味着--(仅   安装了驱动程序 B)

     

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7701.TEST-Chart.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    我担心这个工具上的用户界面不是很好、而且我在发布图像时也看到图像消失、即使当我按下"发布"按钮时图像对我可见也是如此。

    感谢您第二次发布图片-我查看了这些图片、我会想到以下内容

    1/ VREF 永远不应大于5V、我不知道它可能会增加到7V 左右的任何情况、除了一些关于接地引脚上噪声的一般性评论、但我知道这一点并不是很有用。

    2同步引脚输出应该是开关频率2倍的方波-在您的情况下、它应该以恒定200kHz 运行、开关频率为100kHz。 您发布的图像显示了一个失真很大的信号、其振幅是错误的-它应该是0/VREF 或0/5V、但它是0/7V、表明 VREF 过高-正如您所注意到的。

    首先要做的是使 UCC28951-Q1正常运行。 我断开驱动器的连接、并从12V 电源轨运行控制器。 在此开环条件下、控制器应以 Dmax 运行 、但至少您将能够调试和更正 VREF 和同步问题。

    我强烈怀疑您的 PCB 布局存在问题-请将其发布在此处或发送给我:colingillmor@ti.com

    我下周要出差、所以我的回复可能会有延迟

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的快速响应和回复。  我将在一周内收到您的回复、这是我需要对您的回复进行摘要并找到解决方案或提出更多问题的时间。

    此外、我还在引脚23和 OIN 24处找到了上一批 IC 燃烧的答案。  您不会选择此项。  我最后决定切断 THR 板上的 IC、您可能已经知道答案、yup 磁通。  所有故障 IC 的 IC 在 IC 下都有磁通。  我面对这个人,表达了我对他的想法,要求我退款,说了几句粗俗的话。  您能想象一下、他将磁通留在 IC 下方。  这让我非常沮丧。  

    找到了另一个人、第一个 IC ISTALLED 工作正常。  学习了 LESSOM。

    不管怎样,享受您的旅行,大约一周后将再次与您交谈。

    Ed Loy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eddie

    这是个好消息-至少找出 IC 烧毁的原因是个好消息、尽管我知道这会浪费大量的时间。

    我将关闭此主题、如果您需要、请随时打开一个新主题。

    此致
    Colin