This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130 EN 故障

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799616/tps82130-tps82130-en-defect

器件型号:TPS82130

尊敬的 TI 社区:

我们在某些设计中使用 TPS82130、但现在我们面临一个新问题。 EN 引脚在某些器件上突然具有低输入电阻(50-100R)。

EN 引脚通过一个电阻器(10k)和一个100nF 电容器连接到 GND。 有不同的值可实现正确的上电顺序。

正常器件在加电后 EN 引脚上具有12V 电压、不良器件的电压小于0、3V。

你有什么想法吗?

BR、

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wolfgang:

    我不确定我是否理解您的设计。 您可以在此处分享原理图吗?
    使用不同的值来实现上电序列意味着什么?
    您在哪里精确测量12和0.3V?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们针对不同的电压使用8件 TPS。 有关更多详细信息、请参阅原理图的部分。 希望现在更清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    感谢您连接原理图。
    您的第一个帖子和原理图之间存在差异、因此我将继续介绍原理图。
    首先、您应该考虑具有更高的输入电容值(我们建议在 DS 中使用10uF)。 此外、第一个输出电容器应放置在反馈环路之外。
    其次、不需要 EN 引脚上的电阻器(我是否知道您将其用于什么用途?具体取决于您具有1K 或10k 的值?)

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wolfgang、

    您是否能够识别和解决您所面临的问题?

    此致、
    Omar