请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 尊敬的 TI 社区:
我们在某些设计中使用 TPS82130、但现在我们面临一个新问题。 EN 引脚在某些器件上突然具有低输入电阻(50-100R)。
EN 引脚通过一个电阻器(10k)和一个100nF 电容器连接到 GND。 有不同的值可实现正确的上电顺序。
正常器件在加电后 EN 引脚上具有12V 电压、不良器件的电压小于0、3V。
你有什么想法吗?
BR、
Wolfgang