请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 主题中讨论的其他器件: BQ76930、 BQ76940
您好、香榭丽舍
为了防止损坏、是否有必要将电池连接到器件的给定顺序并不完全清楚。
在本用户指南的10.4中、它说可能存在需要此类连接顺序的情况、对吧? 这些情况是什么、建议按特定顺序连接电池?
http://www.ti.com/lit/ug/sluub41/sluub41.pdf
此外、在10.6中、据说 A 点和 B 点必须在加电之前连接到电路板、但文档并未明确指定 A 点和 B 点。您是否也能对此进行澄清?