This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电池连接顺序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801498/bq76920-cell-connection-order

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76940

您好、香榭丽舍

为了防止损坏、是否有必要将电池连接到器件的给定顺序并不完全清楚。

在本用户指南的10.4中、它说可能存在需要此类连接顺序的情况、对吧? 这些情况是什么、建议按特定顺序连接电池?

http://www.ti.com/lit/ug/sluub41/sluub41.pdf

此外、在10.6中、据说 A 点和 B 点必须在加电之前连接到电路板、但文档并未明确指定 A 点和 B 点。您是否也能对此进行澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    下面是一个应用手册、它更详细地讨论了此主题。 请参阅第17页 的"随机电池连接"部分:www.ti.com/.../slua749a.pdf

    A 点和 B 点参考 BQ76930和 BQ76940数据表中的典型应用原理图。 这些是单元格组之间的点。 BQ76920典型应用原理图没有这些要点、因为它只有一个电池组(5个电池组)。

    此致、
    Matt