This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:如何在 DCM 模式下计算电感器的 IPEAK

Guru**** 2582815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800221/tps61046-how-to-calculate-ipeak-of-inductor-when-in-dcm-mode

器件型号:TPS61046

你好

我发现许多升压 IC 数据表中都有有关如何计算 IPEAK 的公式,但仅针对 CCM,例如数据表中的 equation2 - equation4。 但在 DCM 模式下无法计算出它、我认为它受电感器尺寸和较低输出电流需求的限制、在应用中、升压 IC 通常在 DCM 模式下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy:
    请分享详细信息 Vin 范围、Vout 目标和负载条件。

    不建议使用过小的电感。 因为启动主过程中的电流大于加载时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy:
    我关闭了帖子、因为没有进一步的反馈。 如果仍有问题、请在下面回复。