This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V 负载开关

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801187/24v-load-switch

主题中讨论的其他器件:DRV8872TPS1663

您好!  

我正在寻找一个与 DRV8872电机驱动器配合使用的负载开关、以便打开/关闭电机驱动器的24V 电压轨、进而打开/关闭电机。 但是、我找不到任何额定电压如此高的负载开关。 是否有任何24V、3A 最大负载开关可用或类似应用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Grace 您好、

    您可以考虑使用 TPS1663器件。 如果您对此器件有任何疑问、请告知我们。