Other Parts Discussed in Thread: DRV8872, TPS1663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8872、 TPS1663您好!
我正在寻找一个与 DRV8872电机驱动器配合使用的负载开关、以便打开/关闭电机驱动器的24V 电压轨、进而打开/关闭电机。 但是、我找不到任何额定电压如此高的负载开关。 是否有任何24V、3A 最大负载开关可用或类似应用?
谢谢你。