请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23755 主题中讨论的其他器件: TPS23753、 TPS23753A、 TPS23758、 TPS2120
您好!
客户希望将 TPS23755用于 POE。 输出为5V/2A、它们还需要12V 适配器输入。
TPS23755能否像 TPS23753一样执行 AUX 功能? 我发现对于 TPS23755、当适配器是主电源时使用 AUX、而 POE 用作备用电源时、我不确定它是否可以用作 AUX 电源?
如果是、wen 是否有一些参考设计来展示它? 谢谢。