This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:TPS23755的辅助功能

Guru**** 2535260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23753, TPS23753A, TPS23758, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800332/tps23755-aux-function-for-tps23755

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS23753TPS23753ATPS23758TPS2120

您好!

客户希望将 TPS23755用于 POE。 输出为5V/2A、它们还需要12V 适配器输入。

TPS23755能否像 TPS23753一样执行 AUX 功能? 我发现对于 TPS23755、当适配器是主电源时使用 AUX、而 POE 用作备用电源时、我不确定它是否可以用作 AUX 电源?

如果是、wen 是否有一些参考设计来展示它?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    TPS23755没有像 TPS23753A 那样的 APD 引脚。 但是、对于12V 适配器、如果 TPS23755支持的输出电压为12V、则次级侧的效率要高得多。

    在电源设计方面、将适配器设计为次级适配器的成本更低、因为您必须设计宽输入直流/直流(更大且成本更高的变压器)。  

    请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    您能否就此 设计提出一些建议? 如果 TPS23755无法实现12V 适配器输入、5V/2A 输出、哪些器件可以实现该功能? 您是否有一些参考设计?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要或在次级侧、您可以获取12V 输入并降压至5V、然后使用 TPS2120多路复用5V 电源轨。 我建议在 PoE 侧使用 TPS23758作为5V 解决方案、您可以在其中复制 EVM 设计。

    如果需要或在初级侧、您将需要一个外部 FET 解决方案。 我们可以离线讨论这一点。 但斯克!