This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3710:UC3710额定温度、灌电流...

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1710, UC3710, UC2710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800954/uc3710-uc3710-temperature-rating-sink-current

器件型号:UC3710
主题中讨论的其它部件:UC1710UC2710

您好!

我对该部件有后续问题:UC3710DW。

 UC1710J、UC2710DW 和 UC3710DW 是否使用同一个芯片?

为什么 UC3710DW 额定温度为+70°C 而 UC2710T 额定温度为+85°C? UC3710DW 在+70°C 以上的预期故障模式是什么?

 3.数据表显示组件“可以拉取或灌入 至少6A 的电流”。 8A 是否可接受(即、使用20V 和2.5 Ω 串联电阻为1nF 电容充电)?

4. 什么会导致电源电压介于20.0V 和21.0V 之间? 21.0V 时的电源电流将增加多少?

提前感谢您的帮助。

此致、

Annais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annais、

    欢迎回来!! 这也是 Mamadou、我将帮助解决您的顾虑。

    UC1710、UC2710以及 UC3710属于同一驱动程序系列、因此使用相同的过程和技术。 我在下面强调了这些器件之间的主要差异。

    UC2710是 UC1710的目录版本、如上图所示。 UC3710是一个略有不同的驱动器、因为它没有集成热关断保护。

    3.峰值拉电流/灌电流能力取决于以下复制线程中讨论的许多因素:

    假设 PCB 迹线电感不会产生影响、则可以估计最大源极能力为 Vdd /Ron (off)、其中 Vdd =电源范围、Ron (off)=导通(off)路径上的总等效阻抗。 但实际上、PCB 走线会影响此参数、这就是为什么必须将驱动器输出和负载(MOSFET 我认为)保持在尽可能接近的位置、以最大程度地减小栅极处的杂散电感的原因。

    除此之外、我强烈建议不要在靠近电源轨的位置运行驱动器、因为电源上的任何瞬变都会导致 VDD 电压超过20V 的绝对最大额定值并损坏驱动器。 为确保安全运行、我强烈建议为自己留出足够的余量(并在15-18V 下运行驱动器)、以应对在工作温度范围内可能发生的瞬变和电源变化。 在我们有关此主题的讨论中() ,我提到超过驱动器的绝对最大额定值将导致故障并损坏器件。

    4.如果您正在寻找能够在更高电源电压范围内运行的驱动 器、UCC2753x 系列是一个不错的选择。 此系列器件可在高达33V 的电压下运行。

    如果您有进一步的问题、请告知我们;如果我解决了您的问题/疑虑、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou