This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:具有 UCC28C45D 耦合功率电感器的 Fly-Buck 转换器、用于查找和设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800721/ucc28c45-fly-buck-converter-with-ucc28c45d-coupled-power-inductors-finding-and-designing

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件:PMP10834

尊敬的 TI EE:

         我想将 UCC28C45D 用于 Fly-Buck 转换器。

         我想以"TI PMP10834.1 SCH"作为参考。

          PMP10834.1中的 SCH、如下图所示。

         我想引用此 SCH 来满足我的设计要求:

         输入电压(最小值):600Vdc

         输入电压(最大值):800VDC

         VOUT (正常):220VDC

         Iout (MAX)=1A

         Pout=220W

         Fsw:100kHz

请帮助我进行设计或查找耦合功率电感器、以满足我的设计要求。

非常感谢!

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../snva674c.pdfHiCheney_Sun、 请在随附的 PDF 中找到 Flybuck 耦合电感器计算/选择。  计算后、它可以设计和制造为磁性制造。 谢谢——邓