请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C45 主题中讨论的其他器件:PMP10834
尊敬的 TI EE:
我想将 UCC28C45D 用于 Fly-Buck 转换器。
我想以"TI PMP10834.1 SCH"作为参考。
PMP10834.1中的 SCH、如下图所示。
我想引用此 SCH 来满足我的设计要求:
输入电压(最小值):600Vdc
输入电压(最大值):800VDC
VOUT (正常):220VDC
Iout (MAX)=1A
Pout=220W
Fsw:100kHz
请帮助我进行设计或查找耦合功率电感器、以满足我的设计要求。
非常感谢!
此致
Cheney_Sun