This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060已烧坏

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798614/lm5060-lm5060-burned

器件型号:LM5060

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 LM5060、发现 LM5060在打开或关闭使能引脚时烧坏、这也导致 MOS 击穿~

负载电流约为60A、输出电压为48V

原理图如下所示、我使用的 MOSFET 为 ixfn420n10t、100V,420A、RDS 2.3mΩ

在寻找您的建议时、非常感谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qianqian、

    开/关控制的频率是多少?
    负载类型是什么、负载电容是多少?
    分享一个开关周期(输出电压、栅极、输入电流、计时器电压)的测试波形

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qianqian、

    您能否提供信息来了解这一点。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已经解决,谢谢~~