请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5060 尊敬的 TI 专家:
我正在使用 LM5060、发现 LM5060在打开或关闭使能引脚时烧坏、这也导致 MOS 击穿~
负载电流约为60A、输出电压为48V
原理图如下所示、我使用的 MOSFET 为 ixfn420n10t、100V,420A、RDS 2.3mΩ
在寻找您的建议时、非常感谢您~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.