请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61291 我们尝试仅在升压模式下使用 TPS61291 (EN/BYP 连接到 Vin)、使用两节碱性电池为 MSP430F 微控制器供电。
微控制器每2.5ms 将负载从<10uA 更改为大约4mA (20uS)。
在尝试测量平均电流时、我们会观察到不同的输入电流、具体取决于供电和未供电之间的时间(即单元已通电、在断电后测量电流、然后再次施加电源、测量到明显不同的电流)。
以这种方式使用 TPS61291是否存在缺陷?