This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:与 MSP430F 进入/退出 LPM3一起使用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797701/tps61291-using-with-msp430f-going-in-out-lpm3

器件型号:TPS61291

我们尝试仅在升压模式下使用 TPS61291 (EN/BYP 连接到 Vin)、使用两节碱性电池为 MSP430F 微控制器供电。

微控制器每2.5ms 将负载从<10uA 更改为大约4mA (20uS)。

在尝试测量平均电流时、我们会观察到不同的输入电流、具体取决于供电和未供电之间的时间(即单元已通电、在断电后测量电流、然后再次施加电源、测量到明显不同的电流)。

以这种方式使用 TPS61291是否存在缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    我认为平均输入电流不会随加电时序而变化。 该器件是纯模拟器件。
    1.您是否正确测量输入电流? 有什么价值?
    请同时测量 VIN 和 VOUT 波形波形、以检查是否存在意外行为
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    我关闭了帖子、因为没有进一步的反馈。 如果仍有问题、请在下面回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们解决了由于 MSP 微控制器设置而导致的电流变化问题。
    输入电压为3.0V 时、输入电流为62uA。 输出电压为3.0V 时、负载为50uA。