This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:器件未开启

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799809/tps61088-q1-part-not-turning-on

器件型号:TPS61088-Q1

我已在设计中采用以下原理图来实现 TPS61088-Q1:

输入为3-4.2V、我需要在2A 时升压至8V。 我使用 WEBENCH 工具获得了该设计。  

当我为输入电压提供4V 电压时、Vout 为3.5V、这是器件未启用时的预期结果。 但是、当我在使能引脚上提供3.3V 逻辑时、状态根本不会改变。 输出电压仍然为3.5V。 我在使能引脚有效之前和之后探测了 Vcc 和 SS 引脚、奇怪的是、两个引脚的读取电压均为0V。 我希望 Vcc 引脚具有某种电压输出、无论是否使能、但似乎内部 LDO 未被使能为 IC 供电。 我的应用程序中是否缺少内容或是否有错误?

谢谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请检查 Vcc 引脚、SS 引脚是否焊接良好。  如果 VCC 引脚焊接良好、则应在 GND 和引脚之间连接一个 ESD 二极管。 如果您可以检测到二极管、则焊料是可以的!

    顺便说一下、您的应用中的总输出电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回复。 我检查了 VCC 和 GND 之间的二极管、确实检测到0.5V 压降。 我也更换了芯片、并确保其正确焊接。

    正如您在我的原理图中看到的、我有2个15uF 电容器和1个10uF 电容器、总共40uF。 紧随电容器之后、我有一个30m Ω 分流电阻器用于电流感应。

    谢谢、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    IC 似乎根本没有启动、您是否测量了 Vin 引脚、EN 引脚/FB 引脚 ESD 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题。 我的封装中有引脚错误-引脚1从 IC 的短侧而不是长侧开始。 感谢您的支持。

    谢谢、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 祝您好运!