Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1
我已在设计中采用以下原理图来实现 TPS61088-Q1:
输入为3-4.2V、我需要在2A 时升压至8V。 我使用 WEBENCH 工具获得了该设计。
当我为输入电压提供4V 电压时、Vout 为3.5V、这是器件未启用时的预期结果。 但是、当我在使能引脚上提供3.3V 逻辑时、状态根本不会改变。 输出电压仍然为3.5V。 我在使能引脚有效之前和之后探测了 Vcc 和 SS 引脚、奇怪的是、两个引脚的读取电压均为0V。 我希望 Vcc 引脚具有某种电压输出、无论是否使能、但似乎内部 LDO 未被使能为 IC 供电。 我的应用程序中是否缺少内容或是否有错误?
谢谢、
Markus