主题中讨论的其他器件:BQ25703
你(们)好。
我正在进行一项设计、它本质上是一个具有3节串联电池的 USB-C 电池组。 随附的是原理图设计的一个片段、基本上已从 TI 提供的 USB-C 移动电源示例中删除。
当设计用于在 USB OTG 模式下通过电池为 UFP 供电(即对电池放电)、并将 BQ25703用于反向模式作为升压转换器时、会出现意外行为 (在下面显示的示例中、从 Vbat = 12.6V 升至 Vbus = 20V)。
我想讨论以下几点:
1) 1)在低负载到中等负载、负载高达大约500mA 时、电路(我认为来自电感器)会产生可闻噪声。 在该电流之前、可闻噪声是一种不规则的滴答噪声。 随着电流的增加、频率也会增加、然后突然在大约500mA 的电流下停止、此后似乎永远不会再次发生。 我的第一个想法是、这与 IC 的 PFM 与 PWM 模式一致、但我启用了 EN_OOA 选项、没有明显的效果。
2)在这些低输出电流(高达500mA)下、20V 的输出电压非常不稳定。 我已使用一些示波器图来演示此行为:
200mA 输出电流、所示为 SW2和 SW1:
200mA 输出电流、所示为 SW2和 VBUS (如您所见、20V 输出轨异常不稳定):
1A 输出电流、显示 SW2和 SW1:
1A 输出电流、显示 SW2和 VBUS:
上面的1A 图符合我的预期、但在200mA 时、行为很奇怪、20V 输出非常不稳定。
3) 3) 2u2电感器似乎变得很热。 即使输出电流为1或2安、电感器体也会达到60 - 75摄氏度左右。 这在我看来是高侧、让我担心使用设计来提供60W 或更高功率、因为设计应该能够提供。 注意-我已经尝试过很多电感器、如后面所述。 侧边问题- TI 是否建议在其电池组设计上散热此开关电感器?
4) 4)效率不符合我的预期。 请参阅下图、了解在800kHz 和1200kHz 工作频率下的效率性能-在较低功耗下、它们看起来与我预期的一样、 但是、随着功率输出的增加、效率似乎很快下降、而数据表指出、对于3节电池和20V USB OTG、此功率范围内的效率应保持在94%以上。
我的假设是上述所有4种意外症状都来自同一问题、我想知道您是否有任何想法、这一问题可能是什么?
请注意、我已经尝试过几个2u2电感器(我担心 DCR、饱和电流等)、唯一明显的区别是、具有额定饱和电压过大的电感器(Vishay Dale IHLP32322DZER2R2M01、Isat=23A)似乎没有其他电感器那么热。
感谢阅读、
Iain。