This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:GPIO 输出电压

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800422/bq40z80-gpio-output-voltage

器件型号:BQ40Z80

您好!  

在数据表中、当引脚20、21、22配置为 GPIO 时、VOH 为 VBAT-1.6V。 如果我们的7s 电池为28V、这是否意味着 VOH 的 GPIO 接近28 -1.6V? 为什么这些引脚具有如此高的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shane、

    当使用引脚作为输入时、高电平高于1.45V、低电平低于0.55V。当使用引脚作为输出时、输出将最小为(Vbat - 1.6V)。 例如、这可用于驱动 FET。 如上所述、在数据表中规定的配置中、引脚20配置为 PDSG。

    此致、
    Bryan Kahler