请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
在数据表中、当引脚20、21、22配置为 GPIO 时、VOH 为 VBAT-1.6V。 如果我们的7s 电池为28V、这是否意味着 VOH 的 GPIO 接近28 -1.6V? 为什么这些引脚具有如此高的输出电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在数据表中、当引脚20、21、22配置为 GPIO 时、VOH 为 VBAT-1.6V。 如果我们的7s 电池为28V、这是否意味着 VOH 的 GPIO 接近28 -1.6V? 为什么这些引脚具有如此高的输出电压?