请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL536A-Q1 您好!
我们正在调试自己的 BMS 设计、该设计使用 BQ76PL536A-Q1 IC。 我们每块电路板使用3个 IC、并将2个电路板串联在一起。 但是、我们在与第二个串联 IC (在第一个电路板上)通信时遇到问题。 与第一个 IC (使用主机接口的 IC)的通信工作完美:CRC 已验证、电压读数正确、并且可以激活平衡引脚。 在焊接第二个 IC 后、我们无论如何都无法与它通信。
下面是我们使用的电路。 我知道第二个 IC 的 TEST 和 HSEL 引脚未根据数据表中的建议进行连接、因此我特别想知道这是否是其无法正常工作的原因 (在第一个 IC 上、TEST 引脚也未正确连接、因此我认为这不是原因)。 此外、电路上是否存在任何其他问题? 我使用的代码也包含在其中。
PDF 中的相关页面是第一个 IC 对应的第2页、第二个 IC 对应的第7页。 代码位于.tar.gz 文件中、main.c 文件调用相关函数、这些函数主要在 bms.h 和 BMS.c 中定义
谢谢!