This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:与第二个 IC 的通信不起作用

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800257/bq76pl536a-q1-communication-with-second-ic-not-working

器件型号:BQ76PL536A-Q1

您好!

我们正在调试自己的 BMS 设计、该设计使用 BQ76PL536A-Q1 IC。 我们每块电路板使用3个 IC、并将2个电路板串联在一起。 但是、我们在与第二个串联 IC (在第一个电路板上)通信时遇到问题。 与第一个 IC (使用主机接口的 IC)的通信工作完美:CRC 已验证、电压读数正确、并且可以激活平衡引脚。 在焊接第二个 IC 后、我们无论如何都无法与它通信。

下面是我们使用的电路。 我知道第二个 IC 的 TEST 和 HSEL 引脚未根据数据表中的建议进行连接、因此我特别想知道这是否是其无法正常工作的原因 (在第一个 IC 上、TEST 引脚也未正确连接、因此我认为这不是原因)。 此外、电路上是否存在任何其他问题? 我使用的代码也包含在其中。

PDF 中的相关页面是第一个 IC 对应的第2页、第二个 IC 对应的第7页。 代码位于.tar.gz 文件中、main.c 文件调用相关函数、这些函数主要在 bms.h 和 BMS.c 中定义

谢谢!

e2e.ti.com/.../firstIC.pdfe2e.ti.com/.../Src.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ericonr:

    请参阅数据表的第53-56页。 对于基本 IC、HSEL 和 TEST 应连接到 GND、而对于堆栈器件、HSEL 应通过100k 连接到 LDOD2、而 TEST 则以100k 的电压下拉至 GND。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答! 尝试将一根导线连接到这些引脚是一个试验。 您是否知道这些引脚是否断开会导致无法与第二个 IC 进行通信? 我只想确保我们正在研究所有可能的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ericonr:

    是的、请尝试用蓝线连接此设备以检查通信。

    此致、

    泰勒