This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:通过传导发射测试

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799069/lmr14050-to-pass-conducted-emission-test

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件: TPS65263

我正在使用 LMR14050SDDAR 开关稳压器、该稳压器专为28V 输入和5V 输出而设计。 我已将开关频率设置为800kHz。 但由于在800kHz 的谐波中纹波非常高、因此其传导发射测试失败。 请允许我谈谈如何减少纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Shiftali、
    请使用 TI 网站上的 WenBench 来设计您的应用电路、然后参考 Apllication Note:SNVA810用于带 LMR14050和 TPS65263的汽车数字驾驶舱的低传导 EMI 电源解决方案来正确设计输入 EMI 滤波器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 ACM4520-901-2P-T000、该器件可提供800kHz 的低阻抗。 我已将开关频率设置为800kHz。 我使用了电感器 XAL5050-822MEB (8.2uH)。 请通过更改频率来告知我、这是否有助于减少纹波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ACM4520-901-2P-T000是用于降低30MHz 以上共模噪声的共模扼流圈。

    请在 andy.chen@ti.com 上向我发送您的应用电路和 EMI 测试结果 、以进行更详细的讨论。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已用744272471重新播放扼流圈。 这是否有助于将700kHz 至3.5MHz 的共模噪声降低。