请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14050 主题中讨论的其他器件: TPS65263
我正在使用 LMR14050SDDAR 开关稳压器、该稳压器专为28V 输入和5V 输出而设计。 我已将开关频率设置为800kHz。 但由于在800kHz 的谐波中纹波非常高、因此其传导发射测试失败。 请允许我谈谈如何减少纹波。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
ACM4520-901-2P-T000是用于降低30MHz 以上共模噪声的共模扼流圈。
请在 andy.chen@ti.com 上向我发送您的应用电路和 EMI 测试结果 、以进行更详细的讨论。