This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331空载输出异常

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800309/tps54331-tps54331-output-abnormal-with-no-load

器件型号:TPS54331

尊敬的:

客户设计 DCDC 5-9V 输入->5V/3A 输出,  

负载时、正常情况下、

但在无负载的情况下出现异常、当输入电压降至约5.8V 时、输出重复下降、原理图如下所示:

下面是输入/输出:上行--input;下行--output

下面是这种情况下的输出波形:


请帮助检查设计是否有任何问题以及如何解决此问题?

BTW、我们发现中文类似的问题、但多年来一直没有答案:

https://e2echina.ti.com/question_answer/analogue/power_management/f/24/t/94798#pi58417=3

b/r

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您分享布局吗? 我们来回顾一下、谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一种正常现象、启动 ULVO 被触发、请参阅 belowe 应用手册、谢谢。
    www.ti.com/.../slua928a.pdf

    肖恩