This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:太阳能充电终止/充电源不一致

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799352/bq25895-solar-charge-termination-inconsistent-charge-source

器件型号:BQ25895

你(们)好

我对 BQ25895的实施有两个问题

1根据您的应用手册 TIDA-1556 - http://www.ti.com/tool/TIDA-01556、充电终止设置为3.9V (以避免 CV 充电模式)。 '其他内部钳位必须通过充电电流设置或输入电流限制(IINDPM)设置来忽略、从而避免分别限制充电电流或输入功率。'

在这组情况下、当电源电压断断续续且变化时、这意味着我们应该能够直接通过电池为系统供电、而不会产生任何不良影响、因为充电电流不是充电终止的因素、 它永远不会达到恒定电压充电阶段。 在这一特定情况下、是否可以这样做?

2如果控制到 BQ25895的 I2C 接口的主机处理器(运行电压大于1.8V)也是由电池供电(通过3V LDO)、则!CE (充电使能)引脚上存在一个到+3V 的上拉电阻。

  • 连接电池后、微控制器正常运行并控制充电器 IC。 !CE 必须被显式下拉并且 CHARGE_ENABLE 寄存器设置正确以启用充电。
  • 如果未连接电池但为 BQ25895供电、则微控制器将看不到电池、因此无法充电。
  • 当蓄电池连接、但处于过度放电状态(PCM 切断电源、因此不存在电压)- a)如果尝试为蓄电池充电、则不应尝试为蓄电池充电、因为没有电压 b)、 然后!CE 将被上拉。通过上拉电阻器(不会充电)到和 VBATT >1.8V、微控制器将运行并且充电寄存器将在软件中被设定为禁用并且在!CE 上具有正确的引脚状态。 。

这也是可以的吗?

再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    表示1。 本参考设计指南未说明3.9V 电压设置用于充电终止以避免终止。 它说3.9V 是最低可编程 VINDPM 阈值。 这与 CV 调节电压(VBATREG)分离。 将 CV 设置为3.9V 不会避免 CV 调节。 充电终止是基于电流的阈值、而不是基于电压的阈值。

    就使用电池为系统供电而言、这是完全可以的。 在这种情况下、通常仅提供给电池的电源现在将在电池和系统之间共享。

    但是、有关充电电流不是充电终止的因素的说法不正确。 鉴于充电器处于充电的 CV 阶段、充电终止仅基于充电电流降至终止电流阈值。 但是、可以通过充电器上的 I2C 禁用此终端设置。

    表示2. 在第二种情况下、"当电池未连接但为 BQ25895供电时、微控制器将看不到电池、因此无法充电。" 由于您的控制器将直接连接到电池节点、因此禁用充电意味着您的控制器将没有电压轨可供供电。

    在第三种情况下、"当电池连接但处于过度放电状态(PCM 切断电源、因此不存在电压)- a)不应尝试为电池充电、因为没有电压 b)如果尝试为电池充电、 然后!CE 将被上拉。通过上拉电阻器(不会充电)到和 VBATT >1.8V、微控制器将运行并且充电寄存器将被设置为在软件中禁用、并且在!CE 上具有正确的引脚状态。"

    在过放电情况下、您仍希望能够为电池充电。 您只想禁用放电路径。 PCM 应仅禁用一个 MOSFET、即放电 FET、但充电 FET 仍应处于激活状态。 因此、如果存在任何适配器、则应存在来自充电器的电源轨、并且电流应能够流动、以便为电池充电。 现在、在仅使用电池的情况下、再次过放电将意味着您的控制器无法控制充电器或电池、因为电压轨消失了;MCU 死了。

    现在、如果您的建议是您的 MCU 将直接连接到电池、而不是连接到 PCM 之后、您需要与电池供应商讨论该问题。 在这种情况下、您的 MCU 可以无限期地从电池中拉出电流、这可能会产生负面影响。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的出色、详细的回答。

    1我同意。 我对这份应用手册有误解。 查看应用手册中的代码、显示 REG06未在默认情况下进行修改。

    2我的建议是不要将 MCU 直接连接到电池(我永远不会这样做)、而是在 PCM 之后。 我们不希望系统在过度放电的情况下尝试为电池充电。 我正在检查、如果 MCU 在过放电条件下(在 PCM 之后)连接到电池、在所述配置中不可能执行此操作。 您可以确认这一点吗?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    表示2. 在这种情况下、我认为您的 MCU 将无法控制充电器、因为它的电压轨将消失。 在充电器侧、如果您不想在过放电情况下充电、可以在/CE 上使用上拉电阻器。 但如果电池电量耗尽、充电器将不会自动禁用充电。 它只会将充电电流降至~100mA 或预充电电流电平、具体取决于电池电压。


    此致、
    Joe H