This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:用于增大灌电流/拉电流的电压跟随器?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800132/tle2426-voltage-follower-to-increase-sink-source-current

器件型号:TLE2426
主题中讨论的其他器件: OPA548

您好!  

我们的客户在以下方面需要您的帮助:

我目前正在设计运算放大器电路、并使用 tle2426实现虚拟接地。 但我需要通过虚拟接地提供/灌入比 tle2426能够提供的更多电流。 我能否在 tle2426之后添加一个配置为电压跟随器的强大运算放大器来解决这个问题? 如果是、您的哪一款功率运算放大器最适合此应用? 我需要大约1A 的灌电流/拉电流能力。  

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    添加功率运算放大器缓冲器应提供所需的灌电流/拉电流输出。 OPA548能够提供高达5A 的输出电流、因此它可以轻松处理1A 的负载电流。

    我猜到了您打算如何设置 TLE2426、然后在 TLE2426之后添加了 OPA548作为缓冲器。 下面您可以看到 TLE2426/OPA548电源分离器/电源缓冲器创意的 TINA 原理图。 您可以根据应用需要修改电路。 您可以在此处找到 OPA548数据表:

    如果您想评估电路、我还附上了我的 TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../OPA548_5F00_TLE2426_5F00_Buf_5F00_01.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程