请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLE2426 主题中讨论的其他器件: OPA548
您好!
我们的客户在以下方面需要您的帮助:
我目前正在设计运算放大器电路、并使用 tle2426实现虚拟接地。 但我需要通过虚拟接地提供/灌入比 tle2426能够提供的更多电流。 我能否在 tle2426之后添加一个配置为电压跟随器的强大运算放大器来解决这个问题? 如果是、您的哪一款功率运算放大器最适合此应用? 我需要大约1A 的灌电流/拉电流能力。
此致、
Roland