请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5088
LM5088输入15V 60V 电压和5V10A 输出。 目前、我们发现输出5V 电压正常、输出电压无法加载、并且负载输出电压降至0.8V。 原理图与数据表的原理图相同。 请帮助分析问题所在。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.