This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088-Q1:输出电压正常、无法加载

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799577/lm5088-q1-output-voltage-is-normal-and-cannot-be-loaded

器件型号:LM5088-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5088

LM5088输入15V 60V 电压和5V10A 输出。 目前、我们发现输出5V 电压正常、输出电压无法加载、并且负载输出电压降至0.8V。 原理图与数据表的原理图相同。 请帮助分析问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您在上面描述您的问题。 此外、您能否分享您的原理图、以便我了解您使用的组件值? 此外、您是否能够共享您的布局?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我发现肖特基二极管使用了错误的东西。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴听到您解决了您的问题!

    此致、
    Katelyn