This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LED#39;s 上的最大压降?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798158/lp5024-max-voltage-drop-over-led-s

器件型号:LP5024

我不使用 TI 提供的 GUI、只通过 I2C 与 LP5024通信。 这是可行的、通过阅读注册表、我可以看到它已打开。

我开发的产品具有24个红外 LED、我希望通过 LP5024为其供电、据我所知、这是应该正常工作的。

我计算了 IREF、并在 LED 上获得0、7V 的压降。 我已经尝试过几个不同的 IREF、以了解它如何将最大压降更改为0.7V。  


红外 LED 需要大于1.2V 的压降、我可以尝试的最后一个方法是使用8位颜色混合来查看这是否会影响电压。

我缺少什么?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已指派适当的工程师来了解这一点。
    由於公众假期,当局可能会延迟作出回应。
    感谢您的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让这个问题休息一周后、我又开始了、清洁电路板和新 IC。

    已重新创建问题,没有指示灯。

    设置:

    0x00 = 0x40

    0x01 = 0xC

    这应该足以启用 LED、但不能启用。

    正如我原来的帖子中所述 、"我可以尝试的最后一件事是使用8位颜色混合来查看这是否会影响电压。"

    我启用了组、组亮度和颜色混合。

    0x02 = FE

    0x03 = FF

    0x04 = FF

    0x05 = FF

    0x06 = FF

    我本来以为这不能用,把我的相机放在 LED 上面,它就能用了!