请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5024 我不使用 TI 提供的 GUI、只通过 I2C 与 LP5024通信。 这是可行的、通过阅读注册表、我可以看到它已打开。
我开发的产品具有24个红外 LED、我希望通过 LP5024为其供电、据我所知、这是应该正常工作的。
我计算了 IREF、并在 LED 上获得0、7V 的压降。 我已经尝试过几个不同的 IREF、以了解它如何将最大压降更改为0.7V。
红外 LED 需要大于1.2V 的压降、我可以尝试的最后一个方法是使用8位颜色混合来查看这是否会影响电压。
我缺少什么?
此致、
John