This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248控制 PTD08D210输出5V

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, UCD7242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799921/ucd9248-control-ptd08d210-output-5v

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: UCD7242

根据 PTD08D210的数据表、其最大输出电压为3.6V。 我已使用 Fusion Digital Power Designer 将其设置为5V。 它成功输出5V 电源。 但是、在 UCD9248中对数据闪存进行了一些修改或执行了任何其他操作之后、会怎么样呢? 它现在无法按预期工作。 FLT 故障显示在监视器屏幕中。 是不是因为不允许5V 电压?

我已验证级模块 PTD08D210已损坏、因此无法再输出5V 电压。 输出仅为3欧姆至 GND。 在取出主芯片 UCD 7242后、输出变为2K 欧姆到 GND。 这意味着 UCD 7242被销毁。 5V 输出是否会破坏该级? 输出电压不在绝对值列表中?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不熟悉 PTD08D210。
    UCD7242有可能由于过载导致的高输出电压而被销毁。

    如果 PTD08D210的最大允许输出电压高达3.6V、我认为您不应在5V 下进行测试。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我应该读取 UCD7242数据表以了解这是否会导致损坏。