请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9248 主题中讨论的其他器件: UCD7242
根据 PTD08D210的数据表、其最大输出电压为3.6V。 我已使用 Fusion Digital Power Designer 将其设置为5V。 它成功输出5V 电源。 但是、在 UCD9248中对数据闪存进行了一些修改或执行了任何其他操作之后、会怎么样呢? 它现在无法按预期工作。 FLT 故障显示在监视器屏幕中。 是不是因为不允许5V 电压?
我已验证级模块 PTD08D210已损坏、因此无法再输出5V 电压。 输出仅为3欧姆至 GND。 在取出主芯片 UCD 7242后、输出变为2K 欧姆到 GND。 这意味着 UCD 7242被销毁。 5V 输出是否会破坏该级? 输出电压不在绝对值列表中?
谢谢你