Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9248 我获得了一个格式为十六进制文件的固件。 我在导入此文件时启用了校验和写入复选框。 我可以使用 Fusion Digital Power Designer 监控功率级的输出功率、但必须单击"打开"按钮。 当我连接 USB 适配器和 Fusion 软件时、输出功率不会自动开启。 原因是什么? 这是因为 UCD9248的 RESET 引脚在没有接地电容器的情况下被拉高至3.3V 电源吗? 我认为这不是原因、因为根据数据表、UCD9248具有内部上电复位功能。
谢谢你。