This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:如何在加电时打开 UCD9248#39;s PWM?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799435/ucd9248-how-to-turn-on-ucd9248-s-pwm-on-powering-up

器件型号:UCD9248

我获得了一个格式为十六进制文件的固件。 我在导入此文件时启用了校验和写入复选框。 我可以使用 Fusion Digital Power Designer 监控功率级的输出功率、但必须单击"打开"按钮。 当我连接 USB 适配器和 Fusion 软件时、输出功率不会自动开启。 原因是什么? 这是因为 UCD9248的 RESET 引脚在没有接地电容器的情况下被拉高至3.3V 电源吗? 我认为这不是原因、因为根据数据表、UCD9248具有内部上电复位功能。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设计中的 ON_OFF_CONFIG 是什么?
    如果 USB 适配器断开连接、转换器是否会自动打开?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 它的运行并不总是转换、如果我选择始终转换、我已经进行了调整。 PWM 可以在您提示后加电时打开。

    选项控制引脚是什么意思? 它是否与 USB 适配器进行引脚连接? 或与级连接的引脚?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 ON_OFF_CONFIG 设置为"仅控制引脚"、则用户需要在连接 USB 适配器的情况下将 Fusion 中的控制引脚设置为高电平、否则控制引脚被 USB 适配器拉低。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果我设置"始终转换"、加电序列是否遵循融合中设置的导通依赖项。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱、您能帮我解决这个问题吗? 这是目前最紧迫的问题。 e2e.ti.com/.../799921。非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 通过"始终转换"、后续的加电序列应开启融合中设置的依赖项。
    我向您发送一封包含我的电子邮件地址的隐私邮件。
    让我们通过电子邮件继续讨论。

    谢谢