This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:与 LM2662搭配使用时、器件会损坏

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2662, TPS61022, LM2622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838912/tps61022-device-get-ruined-when-used-in-connection-with-lm2662

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:LM2662LM2622

您好!

我尝试以两步法将1.5-2.5V (EDLC)输入升压至10V。 第一步是使用 TPS61022将电压升至5V、然后使用 LM2662将电压加倍。 10V 时的总电流约为100mA。

这是电路:

我还尝试在 LM2662的引脚1和引脚8之间放置 D1、或不连接 LM2662的引脚1。 结果始终相同:TPS61022在1-5秒内出现故障、然后短路。 在测试期间、我没有向系统施加任何负载。 因此电流应为0。

但是、如果一个升压系统的部分已到位、则两个部分都按预期工作。 (因此、如果我只构建 TPS61022、我在其输出端获得4.99V 电压;或者如果我只构建 LM2662并为其馈入5V 电压、我在其输出端获得10V 电压)

请告诉我、这种组合有什么问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LM2662的引脚5 OSC 应悬空、OUT 引脚应连接到 GND。

    应为 TPS61022的输入放置一个10uF 电容器。

    请分享 TPS61022的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    L1处的过孔直接连接至+2.5V (即 EDLC)。 EDLC 的 GND 是左下角的过孔。 由于 EDLC 是 TPS61022的输入并非常接近、因此我省略了陶瓷输入电容器。 很抱歉、原理图中存在混淆、但 LM2662的 OUT 和 LV (引脚5和6)连接到 GND、OSC (引脚7)悬空。 请参阅下面的布局。 对我来说、奇怪的是、两个"增压器"是单独工作的、但不是组合工作的。 我在下面的布局中测试了这两者。

    此致、

    Matthias

     Asper、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 tps61022工作了两 个月、花了很多时间。 我组装了大约20个 PCB、我有40个 tps61022、 我烧毁了大约21个 PCB。

    在对 PCB 进行鉴定控制期间、我看到 了 tps61022中的奇怪行为。

    请在此处查看我的问题:

    http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/824926

    其中一些在直接连接电池时工作正常。 但是、一旦我在其输入端放置一个电流表、就会烧坏。

    我   连接电池后、其中一些电池会立即烧坏。

      其中一个在我的 MCU 挂起并 反复打开和关闭 tps61022之后的 LDO 时烧坏。 LDO 的输出连接到一个电容器、该电容器在启动时消耗大量电流。

    我努力工作、尝试不同的输入和输出电容值。 这个问题似乎已经解决,但仍然存在,其中一些人没有特别的理由被烧毁。 我认为 tps61022的启动存在问题。   在我连接电池后、这些电池中的大部分会立即烧坏。

    当它们烧断时、SW 会连接到 GND。 我想它的低侧开关会烧坏。

     您可以在上面的链接中看到我的布局。 我想在某些情况下、tps61022会变得混淆和灼伤。

    如果 TI 检查 tps61022、我将不胜感激。 我制造了 PCB、我真的很担心最终产品的质量。 它应该通过 EMC 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    应用中应使用 TPS61022来升压 EDLC。 因此、我无法像 Alireza 那样减小输入电容器、因为我需要 EDLC ...那么、是否需要一个额外的小型陶瓷电容器? EDLC 的 ESR 很低。

    您是否认为 LM2662具有如此大的浪涌? 电容器为10uF。 LM2662没有负载、因为我尚未将其连接到耗电元件、随后应对其进行供电...

    真的很期待您的意见? 或者您认为 TPS61022不是正确的选择吗? 我需要将2.5V (如果 EDLC 放电、还需要将1.2V)升压到5V。 I 应为200-400mA。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我不建议减小输入电容器、但添加一个10uF 陶瓷电容器、因为 EDLC 在高频下具有高阻抗。

    该行为是意外行为、因为我们仍在尝试在实验中重新复制该行为。

    在 TPS61022完成启动且 VOUT 达到5V 后、您能否首先尝试禁用电荷泵、然后启用电荷泵? 这可能有助于我们找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我已向你发送了友谊。 可以接受吗? 我们可以深入讨论这个案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack Lui:

    很抱歉,我没有收到任何电子邮件。 我对澄清非常感兴趣。

    同时、我在添加10uF 输入电容器后查看了几个主题:

    仅运行不带 LM2662的 TPS61022不会烧坏 TPS。 当我稍后添加 LM2622时、它仍然有效。 但是、当我手动建立此连接时、我意识到浪涌电流非常高。 LM2662上仍然没有负载。 在没有任何负载的情况下、整个系统(即 TPS61022 + LM2662)在2.5V 电压下的电流消耗约为25mA。 这是否正常? 对我来说、这个缝隙会非常高...

    如果我启动整个电路、在大约50%的情况下 TPS 会熔断。

    现在、我只剩下一个 TPS61022。

    您是否有任何建议。

    Matthias

    PS:我有点不满意 TPS61022焊缝无法按数据表的预期工作、而且 TI 拒绝提供器件的任何样片... 我已经失去了20多个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我给您发送了一封包含我的地址的邮件、请给我发送一个电路板。 我们无法找到 EVM 的问题。  

    您无法在 TI.com 中申请样片。如果没有、请告诉我您的地址和公司名称。 我可以尝试提供一些样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    为了重复上述行为、我建议您在并联和附加的阻性负载中放置一些(例如5个) 100uF 低 ESR 钽电容器和一些47uF 陶瓷电容器。 此设置将具有浪涌电流、您可以在启动过程中检查 TPS61022的行为。

    此致

    Alireza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alireza、

    电容器和电阻器是放置在升压的输出还是输入中? 我们可以尝试一下。

    您是否还可以应用 TPS61022EVM 并检查您是否可以在 EVM 中重现此问题? 这将对我们大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 贾斯珀:

    电容器和电阻器放置在输出中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    同时、我发现是否为 TPS61022放置一个10uF 输入电容器无关紧要。 我认为 TPS61022由于 LM2662的浪涌而爆炸、因为:

    -如果我不焊接 LM2662、TPS61022将保持不变

    - TPS61022在启动后与我连接的 LM2662保持完整

    - TPS61022保持完好、如果我从一开始就连接两个 IC、但在单独的 PCB 上、只需使用两根导线(TPS 的接地和输出)进行连接

    因为我已经把我的所有芯片都烧了、除了一个芯片、我再也不能进行测试了。

    但是、解决方案是在 LM2662和 TPS 之间添加电感器还是添加任何小型电阻器?

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    我也发现它与输入电容器没有直接关系、根据我的实验、我认为小输入电容器在启动时不会调节电压、在浪涌电流时会导致输入电压下降、并且会在更大的浪涌电流下限制浪涌电流 启动时间。  这可能是我在 使用大输入电流时、tps61022出现故障、并在使用小输入电容器时正常工作的原因。 顺便说一句,一个大输入电容器是调节输入电压的一种手段,应该用于电源稳定性,这是一种胡说来的做法,它会造成器件损坏。 问题肯定在其他地方。

    我期待贾斯珀按照 我在上一篇文章中的建议、在高浪涌电流情况下对 tps61022启动进行检查。

    此致、

    Alireza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、Alireza、

    感谢您提供相关信息。 我们将尝试找到根本原因和解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    在通过电子邮件进行讨论时、我们仍在处理此问题、并预计本周会有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI 的实验室中、我们仍然无法对客户电路板重复该损坏。 根据 讨论结果、该问题似乎与输入超级电容器特性有关。 我们将尝试找到一个超级电容器并再次执行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthias

    在系统板中使用超级电容器仍然无法再现这种行为。 我关闭了此帖子、让我们继续通过电子邮件提供支持。