Other Parts Discussed in Thread: LM2662, TPS61022, LM2622
主题中讨论的其他器件:LM2662、 LM2622
您好!
我尝试以两步法将1.5-2.5V (EDLC)输入升压至10V。 第一步是使用 TPS61022将电压升至5V、然后使用 LM2662将电压加倍。 10V 时的总电流约为100mA。
这是电路:
我还尝试在 LM2662的引脚1和引脚8之间放置 D1、或不连接 LM2662的引脚1。 结果始终相同:TPS61022在1-5秒内出现故障、然后短路。 在测试期间、我没有向系统施加任何负载。 因此电流应为0。
但是、如果一个升压系统的部分已到位、则两个部分都按预期工作。 (因此、如果我只构建 TPS61022、我在其输出端获得4.99V 电压;或者如果我只构建 LM2662并为其馈入5V 电压、我在其输出端获得10V 电压)
请告诉我、这种组合有什么问题?
谢谢你