This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8740主变压器设计

Guru**** 2381890 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798050/ucc28950-pmp8740-main-transformer-design

器件型号:UCC28950

我将根据计算值使用定制变压器。

问题是、由于额外的匝数、初级磁化电感似乎为4.6mH、而不是计算出的1.8mH。

这是否会导致问题? 因为它似乎在增加负载的同时出现故障。

此致

Nidheesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nidheesh

    如果变压器磁芯是您指定的磁芯、则初级匝数将以4.6^2/1.8^2的因数上升、增幅约为6倍!
    我要仔细检查磁芯规格-(尤其是有效横截面积和初始磁导率)

    您还应检查匝数比是否仍然正确-最简单的方法是先测量一次侧电感、然后测量二次侧电感、再测量(NP/NS)^2 = LP/LS

    您应该检查正在使用的线规-如果转数确实多6倍、则必须使线更细才能适合所有转数。 这将显著增加绕组电阻、从而导致电阻损耗。

    我认为您需要纠正变压器、然后才能取得更多进展。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回答。

    我想更改电压电平。 因此、我使用的匝数比为5、以匹配48V 系统。

    但仅处理 PQ5050内核。

    因此、在进行计算时、我需要大约1.8-2.4mH 的一次侧磁化电感。  

    因此、虽然绕组19-20初级匝数可以提供该电感。 但由于某种错误、我告诉我的制造商为25个一次侧绕组和5个二次侧绕组缠绕(仍然保持匝数比为5)。

    这会导致较高的初级磁化电感4.6mH。

    因此、我想知道磁化电感的这种过度设计可能会产生任何问题吗?

    (因为在更换变压器后会注意到一些故障问题。 之前的变压器不能提供48V 电压、但电感仅为2.4mH、工作正常。 当我尝试升级电压时、我遇到了这个问题)

    此致。

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nidheesh

    我很清楚地记得回答了这篇帖子、但出于某种原因、我的答案不会出现在主题中-如果您可以检查并确认您是否收到了回复、我将不胜感激。

    以防万一:下面是一个摘要。

    磁化电感过大不会导致任何实际问题、但是可用于驱动 ZVS 转换的能量将更少。 此外、磁化电流对斜率补偿斜坡的贡献将更小、因此您可能需要增加斜率补偿(RSUM)来对此进行补偿。

    匝数越多、通常意味着电阻越大、铜损耗越大。 这将被更低的磁芯损耗抵消。 其净影响可能是增加或减少总损耗。

    请告诉我我之前的回答是否已送达您。

    这里是一些有关磁化电流和 ZVS 的材料-如果链路不起作用、请告诉我。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7587.ZVS_5F00_SubSet.docx

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回答。

    不、最后一个问题没有任何回放。 还可以。 现在、无论您说什么都很方便。 我经历了这种情况。

    损耗似乎较小、但在轻负载条件下、我会失去 ZVS、这会导致一个桥臂 MOSFET 对发热。

    有一个疑问。

    要增加 RSUM 补偿、我必须怎么做?

    是增加还是减少 RSUM 引脚到 GDN-S 电阻器值?

    此致

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nidheesh

    感谢您的澄清-

    UCC28950 DS 中的图37显示了 RSUM 特性、较大的欧姆值可提供较少的附加斜率。 DS 在第60页(eq 168)中有一个工作示例。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Colin
    谢谢你。
    我将这样做。

    此致
    Nidheesh