Other Parts Discussed in Thread: TL4050A, LM4050-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL4050A 主题中讨论的其他器件: LM4050-N
您好!
我想知道 LM4050和 TL4050A 器件之间的区别是什么?
我在数据表中看到 LM4050于2000年发布、TL4050于2007年发布。 其数据表的功能方框图是相同的。
两者之间的硅工艺是否存在差异? 或者-它是两种产品中使用的相同裸片吗?
我们进行了一些辐射测试和 LM4050、我想知道我是否可以将结果扩展到 TL4050。 如果裸片和硅工艺相同、我可以。
谢谢、
Thomas