This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:关于 UCC28180的开/关操作

Guru**** 2420520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799889/ucc28180-about-on-off-operation-of-ucc28180

器件型号:UCC28180

你好。

我对 UCC28180有疑问。

Q1锁存停止功能
UCC28180认为没有锁存停止功能、可以吗?

关于 UCC 28180开/关的 Q2
我想打开/关闭 UCC 28180。
我认为可以通过将 VSECE 端子和 VCOMP 端子降至0V 来打开/关闭它。
请告诉我使用每个 PIN 打开/关闭时的区别。
示例
VSECEPIN:从软启动开始。
VCOMPPIN:立即站起来。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi Ishii、
    通过控制 VSENSE 引脚上的电压、可以最好地打开/关闭 UCC28180。
    将 VSENSE 拉至低于0.82V 或高于5.25V 会禁用 GATE 引脚输出。
    您还可以将 VCOMP 引脚拉至低电平、但这不是一种巧妙的解决方案、它将替代 UCC28180的 EDR 特性的受控响应。
    没有"VSECEPIN"

    此致
    John