请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 你好。
我对 UCC28180有疑问。
Q1锁存停止功能
UCC28180认为没有锁存停止功能、可以吗?
关于 UCC 28180开/关的 Q2
我想打开/关闭 UCC 28180。
我认为可以通过将 VSECE 端子和 VCOMP 端子降至0V 来打开/关闭它。
请告诉我使用每个 PIN 打开/关闭时的区别。
示例
VSECEPIN:从软启动开始。
VCOMPPIN:立即站起来。
谢谢你。