Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, TIDA-010015
大家好、
我已经基于 TIDA-010015模型中的 Ucc28064和 Ucc256301 IC 设计了电源。 它是600W 的电源、在选择这些滤波器组件时需要一些输入。 但是、我希望根据电路中选择的组件值获得反馈。 相应的值供您参考。
输入:85至265VAC
PFC 电路开关频率最小值为-40KHz
预期效率为94.5%
PF 预期- 0.99
输入电流-7.6A
请告知所选组件在 EMI/EMC 方面良好。 根据我的知识、这里的这些组件用于共模和差模滤波器。
使用的 C6公式
cf = C6的一半= 1uF
如有任何建议或建议,将不胜感激。