This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMPS 输入电容器和 π 型滤波器选择值

Guru**** 2781675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798802/smps-input-capacitor-and-pi-filter-selection-values

主题中讨论的其他器件:UCC28064UCC256301TIDA-010015

大家好、

我已经基于 TIDA-010015模型中的 Ucc28064和 Ucc256301 IC 设计了电源。 它是600W 的电源、在选择这些滤波器组件时需要一些输入。 但是、我希望根据电路中选择的组件值获得反馈。 相应的值供您参考。  

输入:85至265VAC

PFC 电路开关频率最小值为-40KHz

预期效率为94.5%

PF 预期- 0.99

输入电流-7.6A

请告知所选组件在 EMI/EMC 方面良好。 根据我的知识、这里的这些组件用于共模和差模滤波器。  

使用的 C6公式

cf = C6的一半= 1uF

如有任何建议或建议,将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已查看您的原理图、您有一个差分模式滤波器(FL1、C4和 C5)和一个共模滤波器(FL2、C3和 C9)。 我建议不要添加由 C6、L2和 C7构成的差分模式滤波器。

    对于滤波器方案、通常首先是公共滤波器、然后是差分模式滤波器。 我建议在共模滤波器的两侧添加 Y 电容器。

    在桥式整流器之后、您可以添加一个0.33nF 的小型 X 电容器。 您只需对其进行评级并处理下游 PFC 前置稳压器的电流。 我正在寻找有关此内容的应用手册、但找不到应用手册。 但是、数据表中的公式22和23给出了峰值电感器电流和电感器 RMS 电流。 www.ti.com/.../ucc28064a.pdf

    您可以估计这两个电流总和的交流部分将被 X 电容器过滤。 请注意、由于交错、输入电容器中的电感器纹波电流应减半。 您应该乘以1.5来设计裕度。

    IRMS_INPUT_CAP 大致=((ILRMSX0.5)^2-(Pout/Efficiency)^2)^0.5)* 1.5

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您对这里的关注。请查看建议的更改。  

    正如我遵循参考设计的差分模式滤波器(L2、C6、C7)一样、但在这里、我将调整一些值、例如将额定功率增加到100W 以上。 因此、与参考设计(500W)相比、电流纹波可能会更高。  

    我的问题是 Pi 滤波器是如何根据我们进行计算所需的基本条件进行设计的。 由于使用上述计算、我无法满足参考设计中提供的参考值。 考虑到 EMI/EMC 标准、SMPS 是否具有此滤波器的任何特定公式。 由于许多电源在 π 型滤波器中的固定电容为0.47uF,因此其他值会根据额定电流而变化。

    请注意、在电源中设计 π 型滤波器的经验法则是什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该能够将设计调整100W、并且很可能必须根据更高的峰值电流和 RMS 电流来更改变压器、电感器和电容。 UCC256301和 UCC28064 Excel 设计工具应有助于进行这些计算和选择组件。 您可以在工具部分下的产品文件夹中找到这些内容。

    共模和差模滤波器。 您可以从额定新 RMS 电流的通用和差模扼流圈开始。 获得这些电容器后、您可能需要根据 EMI 结果对 C2、C8、C3和 C9进行微调、以通过共模噪声的 EMI 测试。 这是一个双极 LC 滤波器、可将噪声衰减至每十倍频–40dB。 双极点出现在 fp = 1/(2*3.14*(L*C)^0.5)时。 差模扼流圈我会将双极点设置为开关频率的1/10以开始。

    您还可以查看共模和差模扼流圈制造商的网站。 他们应提供有关如何选择和调整滤波电容器以满足 EMI 的应用手册。

    此致、

    Mike