This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088会以暴力方式自我破坏

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797914/lm5088-the-lm5088-is-violently-self-destructing

器件型号:LM5088

LM5088在电路板上电时偶尔会剧烈地自我破坏-通常在负载下为多个小型12V 直流电机供电时。 我们还有另一个正在生产的产品、它使用相同的原理图来实现相同的功能、但这是一个4层电路板、而这个新设计是一个2层电路板。 (请注意、原理图指出-1芯片错误。 我们始终在现有产品以及这种新的原型设计上使用-2芯片。) 损坏始终位于芯片左上角、距离顶部和左侧约2mm。 芯片的那个部分中电路的哪一部分? 电路的电源为整流(半桥) 24V 交流或大约34V 直流。 任何人都能提供任何帮助来帮助我了解这种情况的发生原因、我们对此表示感谢。

最接近损坏的引脚为 Vin、EN 和 SS。 Vin 是一个半波整流24Vac 至大约34Vdc。 它具有60V MOV 和2个470uF 电容。 因此、我看不出它如何会过压导致此类损坏、因为 lm5088的额定电压为75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已与产品专家联系、他将与您联系。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    此设计上是否安装了输入电容器? 这些是向降压开关级提供高频电流所必需的。 我建议在靠近 FET 和二极管的位置放置多个10uF/50V/X7R/1210陶瓷电容器、以最大限度地减小电源环路的寄生电感、从而减少开关电压过冲和振铃。

    此外、我建议您完成 LM5088快速入门计算器、以便我们可以查看组件值。 尤其是、MOSFET 在7.8V 的 VCC 电平下具有特别高的栅极电荷。

    此致、
    Tim