请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 LM5088在电路板上电时偶尔会剧烈地自我破坏-通常在负载下为多个小型12V 直流电机供电时。 我们还有另一个正在生产的产品、它使用相同的原理图来实现相同的功能、但这是一个4层电路板、而这个新设计是一个2层电路板。 (请注意、原理图指出-1芯片错误。 我们始终在现有产品以及这种新的原型设计上使用-2芯片。) 损坏始终位于芯片左上角、距离顶部和左侧约2mm。 芯片的那个部分中电路的哪一部分? 电路的电源为整流(半桥) 24V 交流或大约34V 直流。 任何人都能提供任何帮助来帮助我了解这种情况的发生原因、我们对此表示感谢。
最接近损坏的引脚为 Vin、EN 和 SS。 Vin 是一个半波整流24Vac 至大约34Vdc。 它具有60V MOV 和2个470uF 电容。 因此、我看不出它如何会过压导致此类损坏、因为 lm5088的额定电压为75V。