This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:此 IC 过热、几秒钟内停止工作

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842671/tps65133-this-ic-heats-up-excessively-and-stops-working-within-few-seconds

器件型号:TPS65133

大家好、Namastey!

我使用 TPS65133为仪表板生成双电源+-5V。 向 IC 施加输入(3.7V)后、我观察到过热、然后它停止工作。 请帮助我解决问题。 我正在正确遵循数据表。 我使用了2个 IC、它们都被吹走了。  是否有任何特殊的协议可以使用它? 是否有人可以为我提供布局证明? 或者、请建议我生成双电源。  

谢谢

Mukul Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年9月30日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    使用此器件没有特殊要求。 遗憾的是、您的帖子中没有足够的信息让我能够查看导致故障的原因。 如果您可以提供您的电路原理图和工作条件、例如输入电压、负载电流等、我很乐意查看是否可以发现可能导致问题的原因。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我正在分享电路图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    原理图接线似乎正确。 我唯一能想到的可能是电感器 L1、L2饱和电流额定值可能不够高、这可能会导致流经内部开关的电流更高。

    这些4.7uH 电感器是什么、它们的饱和电流额定值是多少?

    此外、VPOS 和 VNEG 上的负载电流是多少?

    如果完全移除负载、器件是否正确调节 VPOS 和 VNEG?

    请告诉我这些问题的答案、以帮助进一步调试。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    除了上述问题之外、器件的 VIN 电压是多少?

    谢谢、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的辽卡特:

    电感器  µH 为:- MLZ2012M4R7WT -高频电感器、4.7 μ H、MLZ 系列、500mA、0805 [2012公制]、 乘法器、0.3欧姆乘 TDK

    负载电流:-我没有添加任何负载电路。 正如您在原理图中看到的、仅给出了一个 LED、后跟一个470欧姆电阻器@ VPOS 引脚。

    VIN -我施加5伏作为 VIN。

    "如果完全移除负载、器件是否正确调节 VPOS 和 VNEG?" 如前所述、电路中没有负载。

    当我施加 VIN =5V 时、LED 常发光、几秒钟后、它停止发光、IC 中会产生过多热量。 我已经测试了2块电路板、它们都产生了相同的结果。

    注意:-我的 Avin PVIN 和 EN 引脚短路。 是这样吗? 请告诉我 EN 引脚的输入信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    将 EN 连接到 VIN=5V 不是问题。 它可以是1.2V 至 VIN 范围内的任意值。

    我想知道负载电流、电感器饱和电流规格和 Vin 电压、以确保峰值电感器电流不会超过其饱和电流规格、但如果没有负载(仅 LED)、则从该角度而言不存在任何问题。 在这种情况下、我对器件为什么会发热感到很损失。 我唯一能想到的可能是一些电路板组装问题。抱歉、我没有任何其他建议或想法。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您宝贵的时间。 只需一个请求、您能否向我发送适用于任何工作中的 TPS65133 IC 的原理图和布局。 我将测试您发送的设计、并比较我出错的地方。 我可能购买了质量较差的电感器或电容器。  

    谢谢

    Mukul Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    请参阅以下链接中的 TPS65133 EVM 用户指南、该指南是一个完整的 EVM 设计、包括原理图、布局和物料清单。 如果需要、您也可以从 TI store 购买此 EVM。

    此致、

    辽卡特

    http://www.ti.com/lit/ug/slvu940/slvu940.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    最后、我的板开始工作。 我使用了相同的组件和相同的设计、但这次我没有短接 VIN 和 EN 引脚。 我遵循了您提供的 TPS65133用户指南。

    谢谢

    Mukul Singh